990-5910E-007

Διαμόρφωση αυτόματων διακοπτών ισχύος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Ασφαλειοδιακόπτες.
  2. Πατήστε τους διαφορετικούς αυτόματους διακόπτες ισχύος στο σχηματικό διάγραμμα για να διαμορφώσετε ποιοι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα υπάρχουν στο σύστημα UPS. Το τετράγωνο με το σημαίνει ότι ο ασφαλειοδιακόπτης υπάρχει και το άδειο τετράγωνο σημαίνει ότι ο ασφαλειοδιακόπτης δεν υπάρχει, το τετράγωνο που εμφανίζεται με γκρι χρώμα σημαίνει ότι ο ασφαλειοδιακόπτης έχει διαμορφωθεί αυτόματα στο σύστημα UPS σας.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS μπορεί να παρακολουθεί έως και δύο ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας σε πρότυπη λύση μπαταρίας. Το UPS μπορεί να παρακολουθεί έως και τέσσερις ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας σε επεκτεινόμενη λύση μπαταρίας – αυτό διαμορφώνεται αυτόματα από το UPS. Το σχηματικό διάγραμμα εμφανίζει μόνο έναν ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας BB, ακόμα και αν έχουν συνδεθεί και διαμορφωθεί περισσότεροι ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας για παρακολούθηση. Αν ένας ή περισσότεροι από τους ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας που παρακολουθούνται είναι σε κλειστή θέση, το BB στο σχηματικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως κλειστό. Αν όλοι οι ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας είναι σε ανοικτή θέση, το BB στο σχηματικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως ανοικτό.
  3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;