990-5910E-006

Configurar los disyuntores

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. Pulse Configuración > Disyuntores.
  2. Pulse los diferentes disyuntores del diagrama sinóptico para configurar los que deben estar en el sistema SAI. Un cuadrado con una significa que el disyuntor está presente; un cuadrado vacío significa que el disyuntor no está presente, y un cuadrado atenuado en gris significa que el disyuntor se configura automáticamente en su sistema SAI.
    NOTA: El SAI puede supervisar como máximo dos disyuntores de batería en una solución de baterías estándar. El SAI puede supervisar como máximo cuatro disyuntores de batería en una solución de baterías modulares. Esto lo configura el SAI de manera automática. El diagrama sinóptico solo muestra un disyuntor de batería (BB) aunque haya más disyuntores de batería conectados y configurados para supervisión. Si uno o más de los disyuntores de batería están en la posición cerrada, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como cerrado. Si todos los disyuntores de batería supervisados están en la posición abierta, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como abierto.
  3. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?