990-5910E-028

Настройка автовыключателей

Примечание: Эта конфигурация является обязательной для правильной работы ИБП.
  1. Нажмите Конфигурация > Автовыключатели.
  2. Нажмите различные выключатели на мнемосхеме, чтобы настроить, какие из выключателей должны находиться в системе ИБП. Квадрат с символом означает, что выключатель присутствует, а пустой квадрат — что он отсутствует. Квадрат серого цвета означает, что выключатель автоматически настраивается в вашем ИБП.
    Примечание: ИБП может отслеживать до двух батарейных автоматов в стандартном решении. ИБП может отслеживать до четырех батарейных автоматов в модульном решении (настраивается ИБП автоматически). Мнемосхема показывает только один батарейный автомат BB, даже если подключено и настроено больше батарейных автоматов. Если один или несколько контролируемых батарейных автоматов находятся в замкнутом положении, BB на мнемосхеме будет отображаться как замкнутый. Если все контролируемые батарейные автоматы находятся в разомкнутом положении, BB на мнемосхеме будет отображаться как разомкнутый.
  3. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?