990-5910D-024

Configurar o Modbus

O Modbus pode ser configurado para a placa de gerenciamento de rede integrada e opcional (NMC).

  1. Toque em Configuração > Modbus e selecione NMC integrado para configurar a placa de gerenciamento de rede integrada ou NMC opcional para configurar a placa de gerenciamento de rede opcional.
    1. Ativar ou desativar o Modbus serial.
    2. Defina a Paridade como Nenhum, Par ou Ímpar.
    3. Defina a Taxa Baud como 9.600 ou 19.200.
    4. Defina o ID exclusivo do destino como um número entre 1 e 247.
      NOTA: Todos os dispositivos no barramento devem ter exatamente as mesmas configurações, exceto o ID exclusivo do destino do endereço do dispositivo, que deve ser exclusivo para cada dispositivo. Nenhum dispositivo no barramento pode ter o mesmo endereço.
    5. Toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
    6. Ativar ou desativar o TCP Modbus.
    7. Selecione Porta 502 ou Porta [5.000 a 32.768].
    8. Toque em OK para salvar as configurações.
QR code for this page

Isto foi útil?