990-91111E-024

Conecte os cabos de sinal do IMB em um sistema paralelo simplificado 1+1

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia para garantir isolamento suficiente.
  1. Remova o módulo de chave estática de ambos os nobreaks.

    Vista frontal do nobreak

  2. Remova a tampa de ambos os nobreaks.

    Vista frontal do nobreak

  3. Desconecte os cabos de sinal da luz indicadora do disjuntor de manutenção interno IMB em ambos os nobreaks.
  4. Remova a prateleira de ambos os nobreaks.

    Vista frontal do nobreak

  5. Remova a tampa frontal do disjuntor de manutenção interno IMB em ambos os nobreaks.

    Vista frontal do nobreak

  6. Instale um interruptor AUX adicional (fornecido) na posição OF2 no disjuntor interno de manutenção IMB em ambos os nobreaks.
  7. Conecte os cabos de sinal non-Class 2/non-SELV entre os dois UPS:
    1. Conectar os cabos de sinal non-Class 2/non-SELV (não fornecidos) a partir do interruptor AUX terminal 1 e 2 no disjuntor interno de manutenção IMB em nobreak 1 a J6614-5 e J6614-6 na placa 640-4843 no nobreak 2 como mostrado.
    2. Conectar os cabos de sinal non-Class 2/non-SELV (não fornecidos) a partir do interruptor AUX terminal 1 e 2 no disjuntor interno de manutenção IMB em nobreak 2 a J6614-5 e J6614-6 na placa 640-4843 no nobreak 1 como mostrado.

    Vista frontal do disjuntor interno de manutenção IMB

    Visão frontal do sistema paralelo 1+1 simplificado

  8. Reinstale a tampa frontal no disjuntor de manutenção interno IMB em ambos os nobreaks.
  9. Reinstale a prateleira em ambos os nobreaks.
  10. Reconecte os cabos de sinal do disjuntor de manutenção interno IMB à luz indicadora em ambos os nobreaks.

    Vista frontal do nobreak

  11. Reinstale a tampa em ambos os nobreaks.
  12. Reinstale o módulo de chave estática em ambos os nobreaks.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?