连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线
注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
- 拆下两台 UPS 的静态开关模块。
- 拆下两台 UPS 的盖板。
- 断开信号线与两台 UPS 上内部维修断路器 (IMB) 指示灯的连接。
- 拆下两台 UPS 的搁板。
- 拆下两台 UPS 上内部维修断路器 (IMB) 的前盖板。
- 在两台 UPS 上内部维修断路器 (IMB) 的 OF2 位置安装额外的辅助开关(随附)。
-
连接两台 UPS 间的 non-Class 2/non-SELV 信号线:
- 将 non-Class 2/non-SELV 信号线(需另购)从 UPS 1 上内部维修断路器 (IMB) 的辅助开关接线端子 1 和 2 连接至 UPS 2 上电路板 640-4843 的 J6614-5 和 J6614-6(如图所示)。
- 将 non-Class 2/non-SELV 信号线(需另购)从 UPS 2 上内部维修断路器 (IMB) 的辅助开关接线端子 1 和 2 连接至 UPS 1 上电路板 640-4843 的 J6614-5 和 J6614-6(如图所示)。
- 重新装回两台 UPS 上内部维修断路器 (IMB) 的前盖板。
- 重新装回两台 UPS 上的搁板。
- 将信号线从内部维修断路器 (IMB) 重新连接至两台 UPS 上的指示灯。
- 重新装回两台 UPS 的盖板。
- 重新装回两台 UPS 的静态开关模块。