50 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın
DUYURU |
---|
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
50 kW'den yüksek bir UPS kurulumu için, her bir modüler akü kabininin DC kabloları
doğrudan UPS'e bağlanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Uzak UPS için:
- Her modüler akü kabinine PE kablosunu ve DC kablolarını (ürünle verilmez) bağlayın
- PE ve DC kablolarını kablo kanalından UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
- UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
- Harici Aküler için bitişik UPS:
- Verilen PE kablosunu (0W49449) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın.
- İsteğe bağlı GVSOPT030 kitinden PE kablosunu modüler akü kabini 1'e bağlayın ve PE kablosunu sağdan UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
- İsteğe bağlı GVSOPT030 kitinden DC kablosunu tüm modüler akü kabinlerine bağlayın ve DC kablosunu sağdan UPS güç kablolama alanına yönlendirin. DC kabloları modüler akü kabinlerinden geçirilir.
- UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.