Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью до 50 кВт
| УВЕДОМЛЕНИЕ |
|---|
|
Риск повреждения
оборудования
Подключайте
кабели постоянного
тока от автомата
защиты батарей
к автомату защиты
батарей только
в установках
с ИБП мощностью
не более 50 кВт.
Для установок
с ИБП мощностью
более 50 кВт кабели
постоянного
тока от каждого
модульного
шкафа с батареями
должны быть
подключены
непосредственно
к ИБП. См. Подключение
силовых кабелей
для ИБП мощностью
от 50 кВт.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
- Подключите прилагаемый кабель защитного заземления (0W49449) между модульными шкафами с батареями, как показано на рисунке.
- Подключите прилагаемые кабели постоянного тока (0W49426) между модульными шкафами с батареями, как показано на рисунке.
- Для удаленного
ИБП:
- Подключите кабель защитного заземления и кабели постоянного тока (не входят в комплект) в модульном шкафу с батареями 1.
- Проложите кабели защитного заземления и постоянного тока через распределительную коробку в зону силовых кабелей ИБП.
- Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.
- Для расположенного
рядом ИБП с
внутренними
батареями:
- Подключите прилагаемый кабель защитного заземления (0W49449) и кабели постоянного тока (0W49426) в ИБП. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить и проложить кабель защитного заземления и кабели постоянного тока в ИБП.
- Подключите кабели защитного заземления и постоянного тока в модульном шкафу с батареями 1.
- Для расположенного
рядом ИБП с
внешними батареями:
- Подключите кабель защитного заземления (0W13065) и кабели постоянного тока (0W13071) из дополнительного комплекта GVSOPT030 в модульном шкафу с батареями 1.
- Проложите кабели защитного заземления и постоянного тока по правой стороне в зону силовых кабелей ИБП.
- Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.