990-91263A-028

Подключение сигнальных проводов

  1. Присвойте идентификатор каждому шкафу модульной батареи с помощью переключателя под автоматом защиты батарей. Установите идентификаторы в соответствии с изображениями установки в Процедура близлежащей установки.

    Шкаф модульной батареи – вид спереди

  2. Подключение сигнальных проводов (входят в комплект) между всеми шкафами модульных батарей:
    1. Подключите сигнальный провод (входит в комплект) 0W12680 с J8007 к J8008 платы 640-7552 между шкафами модульных батарей.
    2. Подключите сигнальный провод (входит в комплект) 0W76629 с J8011 к J8014 платы 640-7552 между шкафами модульных батарей.
    3. Установите модульный разъем (T) в неиспользуемый разъем J8008 в последнем шкафу модульной батареи.
    Шкаф модульной батареи 3 Шкаф модульной батареи 2 Шкаф модульной батареи 1

    Два шкафа модульных батарей – вид спереди

  3. Для установки с расположенным рядом ИБП с внутренними батареями:
    1. Подключите сигнальный провод 0W12680 (входит в комплект) к J8007 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1, проложите по правой стороне и следуйте инструкциям по установке ИБП для подключения сигнальных проводов в ИБП.
    2. Подключите сигнальный провод 0W76629 (входит в комплект) к J8011 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1, проложите по правой стороне и следуйте инструкциям по установке ИБП для подключения сигнальных проводов в ИБП.
  4. Для установки с расположенным рядом ИБП с внешними батареями:
    1. Подключите сигнальный провод 0W13069 из дополнительного комплекта GVSOPT030 к J8007 на плате 640-7552 в модульном шкафу с батареями 1, проложите по правой стороне и следуйте инструкциям по установке ИБП для подключения сигнальных проводов в ИБП.
    2. Подключите сигнальный провод 0W13070 из дополнительного комплекта GVSOPT030 к J8011 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1, проложите по правой стороне и следуйте инструкциям по установке ИБП для подключения сигнальных проводов в ИБП.

    Шкаф модульной батареи 1 для расположенного рядом ИБП – вид спереди

  5. Для удаленной установки:
    1. Подключите сигнальные провода к J8007 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1, проложите через заднюю часть и следуйте инструкциям по установке ИБП для подключения сигнальных проводов в ИБП.
      Примечание: Входящий в комплект сигнальный провод 0W12680 недостаточно длинный для удаленной установки ИБП. 5-метровый сигнальный провод (0J-0W4527) или 50-метровый сигнальный провод (0J-0W3758) можно заказать у Schneider Electric. Свяжитесь с Schneider Electric, чтобы получить сведения о сигнальных проводах другой длины. Этот сигнальный провод имеет класс защиты Class 2/SELV.
    2. Подключите сигнальные провода к J8011 на плате 640-7552 в шкафу модульной батареи 1, проложите через заднюю часть и следуйте инструкциям по установке ИБП для подключения сигнальных проводов в ИБП.
      Примечание: Входящий в комплект сигнальный провод 0W76629 недостаточно длинный для удаленной установки ИБП. Повторно используйте разъемы от входящего в комплект сигнального провода 0W76629 для новых сигнальных проводов нужной длины. Этот сигнальный провод имеет класс защиты non-Class 2/non-SELV.

      Сигнальный провод для ИБП с внутренними батареями

      Сигнальный провод для ИБП с внешними батареями

    Шкаф модульной батареи 1 для удаленного ИБП – вид сзади

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?