Kuruluma Hazırlanın
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kablo kanalları için delik açmayın ya
da delmeyin veya UPS'e yakın delik açmayın ya da delmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
- Ön paneli çıkarın.
- Alt ön plakayı sökün.
- Şeffaf kapağı çıkarın.
- Üst kapağı çıkarın:
- Vidaları sökün ve üst kapağın ön tarafını yukarı doğru yatırın.
- Üst kapağı çıkarmak için arkaya doğru kaydırın. Üst kapağın arkasındaki uçlar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.
- Bitişik akü kabini ile kurulum için: Sol taraftaki paneli çıkarın.
- Bitişik akü kabini ile kurulum için: UPS ile bitişik akü kabini arasındaki dahili DC kablolaması için sol alt plakayı çıkarın.
- Bakım bypass'ı kabini ile kurulum için Sağ taraftaki paneli çıkarın. Yan panel, bakım bypass kabinine tekrar takılacaktır.
- Bakım bypass'ı kabini ile kurulum için UPS ile bakım bypass kabini arasındaki dahili güç kablolaması için sağ alt plakadan çıkarın.
- UPS'in altındaki alüminyum rakor plakasını sökün.
- Arka kablo girişi için: Demir arka plakayı sökün ve UPS'in altına takın.
- Alüminyum rakor plakasındaki güç kabloları/kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
- UPS'in altındaki veya arkasındaki alüminyum rakor plakasını takın.
- Arka rakor plakalarını ve arka fırça plakalarını UPS'den çıkarın.
- Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
- Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için arka rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.
- non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını sol arka süpürge plakasından yönlendirerek UPS'in sol tarafına çekin.
- Kontrolöre bağlanan harici kabloları, sağ arka rakor plakasından ve kablo kanalından UPS'in önüne yönlendirin.
- Class 2/SELV sinyal kablolarını sağ arka süpürge plakasından yönlendirerek UPS'in sağ tarafına çekin.