990-91261C-016

Menghubungkan Kabel Komunikasi Eksternal

  1. Hubungkan kabel komunikasi eksternal ke port pada kotak pengendali UPS.

    Tampak Depan Kotak Pengendali

    1. Port I/O Universal untuk kartu manajemen jaringan internal.

    2. Port Modbus untuk kartu manajemen jaringan internal. Lihat Hubungkan Kabel Modbus.

    3. Port jaringan untuk kartu manajemen jaringan internal. Gunakan kabel jaringan yang terlindung.

    CATATAN: Pastikan apakah Anda sudah terhubung ke port yang benar untuk menghindari konflik komunikasi jaringan.
QR code for this page

Apakah ini membantu?