Collegamento dei cavi di comunicazione esterni
- Collegare i cavi di comunicazione esterni alle porte nella
scatola del controller UPS.
Vista anteriore della scatola del controller

-
Porta I/O universale per la scheda di gestione di rete integrata.
-
Porta Modbus per la scheda di gestione di rete integrata.
-
Porta di rete per la scheda di gestione di rete integrata. Utilizzare un cavo di rete schermato.
NOTA: Verificare di connettersi alla porta corretta per evitare conflitti di comunicazione di rete. -
Collegamento dei cavi modbus
- Collegare i cavi
Modbus agli UPS. Usare la connessione a 2 o a 4 fili.
-
Tutti i cavi di segnale Modbus devono essere cavi a doppio isolamento/con guaina e devono avere una potenza nominale minima di 30 VCC.
-
Per le connessioni Modbus utilizzare esclusivamente doppini schermati. Il collegamento schermato alla messa a terra deve essere il più corto possibile (idealmente meno di 1 cm). La schermatura del cavo deve essere collegata al morsetto Ch Gnd su ciascun dispositivo.
-
Il cablaggio deve essere eseguito in conformità con i codici di cablaggio locali.
-
Per garantire un isolamento adeguato, è necessario che il passaggio dei cavi di segnale sia separato da quello dei cavi di alimentazione.
-
La porta Modbus è isolata galvanicamente con il morsetto Com come riferimento a terra.
-
- Se i bus sono molto lunghi e funzionano a velocità elevate, installare resistori di terminazione da 150 Ohm a ciascuna estremità di ogni bus. I bus al di sotto di 610 metri (2000 piedi) a 9600 baud o al di sotto di 305 metri (1000 piedi) a 19200 baud non dovrebbero richiedere resistenze di terminazione.