990-91261C-024

Conectar os cabos de comunicação externos

  1. Conecte os cabos de comunicação externos às portas na caixa do controlador do nobreak.

    Vista frontal da caixa do controlador

    1. Porta de E/S universal para placa de gerenciamento de rede integrada.

    2. Porta modbus para placa de gerenciamento de rede integrada. Consulte Conecte os cabos modbus.

    3. Porta de rede para placa de gerenciamento de rede integrada. Use um cabo de rede blindado.

    NOTA: Verifique se você está se conectando à porta correta para evitar conflitos de comunicação de rede.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?