990-91261F-018

1+1簡易並列システムのIMB信号線の接続

注記: 信号線は電源ケーブルから離して配線し、十分な絶縁を確保してください。
  1. 両方のUPSからスタティックスイッチのモジュールと前面プレートを取り外します。

    UPSの前面図

  2. 両方のUPSにある内部保守ブレーカーIMBに、追加の補助スイッチ(付属品)を取り付けます。
  3. 2つのUPSをnon-Class 2/non-SELV信号線で接続します。
    1. 下図のとおり、UPS 1の内部保守ブレーカーIMBの補助スイッチの端子21および端子22から、UPS 2のボード640-4843のJ6614-5およびJ6614-6に、non-Class 2/non-SELV信号線(付属していません)を接続します。
    2. 下図のとおり、UPS 2の内部保守ブレーカーIMBの補助スイッチの端子21および端子22から、UPS 1のボード640-4843のJ6614-5およびJ6614-6に、non-Class 2/non-SELV信号線(付属していません)を接続します。

    1+1簡易並列システムの前面図

  4. 両方のUPSに前面カバーとスタティックスイッチのモジュールを再度取り付けます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?