990-91261F-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียงพอ
  1. ถอดโมดูลสแตติกสวิตซ์และเพลตด้านหน้าจาก USP ทั้งสองตู้

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  2. ติดตั้งสวิตช์ AUX เสริม (มีให้) บนเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB บน USP ทั้งสองตู้
  3. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ระหว่าง UPS สองตู้:
    1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV (ไม่มีให้) จากสวิตช์ AUX เทอร์มินัล 21 และ 22 ในเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ใน UPS 1 ไปยัง J6614-5 และ J6614-6 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS 2 ตามที่แสดง
    2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV (ไม่มีให้) จากสวิตช์ AUX เทอร์มินัล 21 และ 22 ในเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ใน UPS 2 ไปยัง J6614-5 และ J6614-6 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS 1 ตามที่แสดง

    มุมมองด้านหน้าของระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

  4. ติดตั้งฝาปิดด้านหน้าและโมดูลสแตติกสวิตซ์กลับเข้าที่ใน USP ทั้งสองตู้
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?