990-91261E-019

PBSU 케이블 연결

주의
장비 손상 위험
모든 PBUS 케이블은 이중 절연/재킷 케이블이어야 하며 최소 정격은 30VDC여야 합니다. Schneider Electric에서 제공하는 PBUS 케이블을 사용하는 것이 권장됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 제공된 PBUS 1 (흰색) 및 PBUS 2 (빨간색) 케이블을 UPS 컨트롤러 박스의 PBUS 포트에 연결합니다. UPS의 케이블 채널을 통해 PBUS 케이블을 배선합니다.

    컨트롤러 박스의 전면 모습

  2. 미사용 커넥터에 종단 플러그(T)를 장착합니다.

    병렬로 설치된 3개의 UPS가 포함된 시스템의 예

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?