Collegamento dei cavi di alimentazione
AVVISO |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante
il funzionamento in modalità bypass:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Solo per sistemi di messa a terra TN-C/a 3 fili: Spostare la sbarra di collegamento dalla posizione (A) alla posizione (B) per collegare la sbarra N alla sbarra PE.
- Solo per il sistema ad alimentazione doppia: Rimuovere i cavi del ponticello per la rete di alimentazione singola indicati situati dietro i connettori di uscita/bypass.
- Collegare i cavi di alimentazione come mostrato:
- Collegare i cavi di messa a terra (PE, Protective Earth).
- Collegare i cavi di ingresso.
- Solo per il sistema ad alimentazione doppia: Collegare i cavi di bypass.
- Collegare i cavi di uscita.
NOTA: Serrare i puntali isolati a 3,7 Nm .ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiaturaControllare il fissaggio dei capicorda cavo/puntali isolati Se i capicorda cavo/puntali isolati si spostano poiché i cavi vengono tirati, il bullone/la vite può allentarsi.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. - Reinstallare la piastra posteriore destra.
- Reinstallare la piastra isolante posteriore sinistra sull'UPS.