Raccordement des câbles d'alimentation dans le système à alimentation simple
AVIS |
---|
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode
bypass dans un système parallèle :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Uniquement pour le système de mise à la terre TN-C/à 3 fils : Déplacez le jeu de barres de liaison de la position (A) à la position (B) pour connecter le jeu de barres N au jeu de barres G/PE.
- Raccordement des câbles d'alimentation comme indiqué :
- Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/les câbles PE.
- Raccordez les câbles d'entrée.
- Raccordez les câbles de sortie.
- Pour l'installation avec une armoire batterie modulaire à distance : Raccordez les câbles CC aux jeux de barres CC.
- Pour l'installation avec une armoire batterie modulaire adjacente : Reportez-vous à la section Connecter les câbles d'alimentation à partir d'une armoire batterie modulaire adjacente.