990-5909C-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans un système de 100 à 150 kW avec entrée des câbles par le haut

  1. Les câbles d'alimentation doivent être attachés avec une corde en nylon 3/8 :
    1. Attachez les câbles d'alimentation aux traverses avec une corde comme illustré. Assurez-vous que la corde maintient les câbles fermement en place. Notez que L2 est acheminé sous la traverse et L1 et L3 sont acheminés sur la traverse devant les jeux de barres.
    2. Attachez les câbles d'alimentation aux traverses avec une corde comme illustré, à égale distance des deux traverses. Voir Fixation des câbles pour la méthode de fixation.

    Vue du côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance - Alimentation secteur simple

    Vue du côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance - Alimentation secteur double

  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Uniquement pour le système à alimentation secteur simple : Acheminez les câbles d'entrée et les câbles de charge via la partie supérieure de l'armoire de bypass de maintenance et raccordez-les au jeu de barres PE, aux jeux de barres d'entrée et aux jeux de barres de charge.
    • Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Acheminez les câbles d'entrée et les câbles de bypass via la partie supérieure de l'armoire de bypass de maintenance et raccordez-les au jeu de barres PE, aux jeux de barres d'entrée, aux barres de bypass et aux jeux de barres de charge.
  3. Acheminez les câbles CC via la partie supérieure de l'armoire de bypass de maintenance et raccordez-les au jeu de barres PE et aux jeux de barres CC (CC+, CC-).
  4. Raccordez les câbles CC de l'ASI fournis aux jeux de barres CC (CC+, CC-) et acheminez-les par le côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance. Fixez les câbles à la traverse à l'aide d'attaches.
  5. Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI fournis aux jeux de barres d'entrée et acheminez-les par le côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance. Fixez les câbles à la traverse à l'aide d'attaches.

    Vue du côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?