990-91111J-019

전원 케이블 연결

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
케이블 크기 제한으로 인해 전원 케이블이 분리되는 단일 주 전원 시스템에서는 두 번째 입력 케이블 세트에 바이패스 부스바를 사용하십시오. 단일 주 전원 점퍼 부스바로 인해 입력 부스바에 2개의 입력 케이블 세트를 연결할 충분한 공간이 없습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의 사항
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스 작동에서 정확한 부하 공유가 이루어지도록 하려면:
  • 모든 UPS의 바이패스 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 모든 UPS의 출력 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 모든 UPS의 입력 케이블 길이가 동일해야 합니다(단일 주 전원 시스템의 경우에만).
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 480V 솔리드 접지 시스템(중성선 케이블 연결 없음) 전용:
    1. RFI 브라켓을 제거합니다. 나사 2개를 보관합니다.
    2. 왼쪽에 있는 나사를 제거하고 보관합니다.
    3. 3개의 나사로 RFI 브라켓을 왼쪽에 설치합니다.

    UPS 전면 모습

  2. 이중 주 전원 시스템만 해당: 3개의 단일 주 전원 점퍼 부스바를 제거합니다.

    UPS 전면 모습

  3. 설명된 순서대로 전원 케이블 연결:

    *키트와 함께 제공됩니다.

    1. 장비 접지 컨덕터/PE 케이블을 연결합니다.
    2. N 케이블을 연결합니다. 배터리 미드포인트(배터리 솔루션에 있는 경우)을 연결합니다.
    3. DC+ 케이블을 연결합니다.
    4. 출력 케이블을 연결합니다.
    5. DC- 케이블을 연결합니다.
    6. 이중 주 전원 시스템만 해당: 바이패스 케이블을 연결합니다.
    7. 입력 케이블을 연결합니다.
      주의: 입력 케이블을 UPS 왼쪽 상단의 해당 입력 부스바에 연결합니다.

      UPS 전면 모습 - 단일 주 전원 시스템

      UPS 전면 모습 - 이중 주 전원 시스템

      주의
      장비 손상 위험
      케이블 러그의 조임을 점검하십시오. 케이블을 잡아 당겨 케이블 러그가 움직이면 볼트가 느슨해질 수 있습니다.
      이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?