990-5909B-006

Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte inferior

NOTA: Los cables de CC se pasan por la parte inferior o por el conducto del SAI. El procedimiento de instalación de los cables de CC se detalla en el manual de instalación del SAI.
NOTA: Los cables de entrada en sistemas con suministro de red con dos entradas se pasan por la parte inferior o por el conducto del SAI. El procedimiento de instalación de los cables de entrada se detalla en el manual de instalación del SAI.
  1. Siga uno de estos procedimientos:
    • Solo para sistemas con suministro de red simple: Pase los cables de entrada y los de carga por la parte inferior del armario de derivación de mantenimiento, y conéctelos a la barra colectora PE, las barras colectoras de entrada y las barras colectoras de carga.
    • Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Pase los cables de derivación y los de carga por la parte inferior del armario de derivación de mantenimiento, y conéctelos a la barra colectora PE, las barras colectoras de derivación y las barras colectoras de carga.
  2. Los cables de alimentación deben sujetarse con una cuerda de nailon de 10 mm (3/8 in):
    1. Ate los cables de alimentación a las vigas con la cuerda, como se ilustra. Asegúrese de que la cuerda sujete los cables con firmeza en su lugar. Tenga en cuenta que L2 se pasa por debajo de la viga, y que L1 y L3 se pasan por encima de ella, por delante de las barras colectoras.

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento: suministro de red simple principal

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento: suministro de red con dos entradas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?