990-91261D-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans le système à alimentation secteur double

AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode bypass dans un système parallèle :
  • Tous les câbles de bypass doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles de sortie doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: L'ASI est préconfiguré pour le système de mise à la terre TNS. Une installation à 3 fils avec un jeu de barres de mise à la masse entraîne des courants de fuite plus importants.
  1. Uniquement pour le système de mise à la terre TN-C/à 3 fils : Déplacez le jeu de barres de liaison de la position (A) à la position (B) pour connecter le jeu de barres N au jeu de barres G/PE.

    Vue arrière de l'ASI

  2. Retirez les trois cavaliers de jeux de barres d'alimentation secteur simple.

    Vue arrière de l'ASI - Alimentation secteur double

  3. Raccordement des câbles d'alimentation comme indiqué :
    1. Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/les câbles PE.
    2. Raccordez les câbles d'entrée.
    3. Raccordez les câbles de bypass.
    4. Raccordez les câbles de sortie.
    5. Pour l'installation avec une armoire batterie modulaire à distance : Raccordez les câbles CC aux jeux de barres CC.
    6. Pour l'installation avec une armoire batterie modulaire adjacente : Reportez-vous à la section Connecter les câbles d'alimentation à partir d'une armoire batterie modulaire adjacente.

    Vue arrière de l'ASI - Alimentation secteur double

    ATTENTION
    Risques de dommages à l'équipement
    Vérifiez la fixation des cosses de câble. Si les cosses de câble se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon peut se desserrer.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?