990-91111K-025

Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej

Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną należy użyć kabli sygnałowych dostarczonych w opcjonalnym zestawie instalacyjnym GVSOPT030. Kable do instalacji z modułową szafą bateryjną w oddalonej lokalizacji nie są dostarczone. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji modułowej szafy bateryjnej, aby przygotować się do montażu.

  1. W przypadku modułowej szafy bateryjnej w oddalonej lokalizacji: Poprowadź kable sygnałowe z modułowej szafy bateryjnej 1 przez tylną część zasilacza UPS.
  2. W przypadku sąsiadującej modułowej szafy bateryjnej: Poprowadź kable sygnałowe z modułowej szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS według ilustracji.
    1. Poprowadź kable sygnałowe z modułowej szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS przez otwór.
    2. Poprowadź kable sygnałowe przez kanał kablowy w zasilaczu UPS.

    Widok z przodu sąsiadującej modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

  3. Podłączanie kabli sygnałowych z modułowej szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS:
    1. Zamontuj wtyczkę zakończenia w przekaźniku J8008 na płycie 640-7552 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej (T).
    2. Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J6619 i J6604 na płycie 640-4843 zasilacza UPS.
    3. Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J6608 na płycie 640-4864 zasilacza UPS.

    Połączenia kabli sygnałowych między czterema modułowymi szafami bateryjnymi i zasilaczem UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?