990-91111K-034

UPS'i Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın

  1. UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
  2. bakım bypass'ı kabini/bakım bypass paneli/ana şalterdeki tüm kesicileri KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  3. Ana şalter/akü çözümündeki tüm akü kesicilerini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  4. Ön paneli UPS'den çıkarın.
  5. Dahili bakım kesicisi IMB'yi KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  6. Tüm güç modüllerini UPS'den çıkarın:
    DİKKAT
    Ağır yük
    Güç modülleri ağırdır ve iki kişinin kaldırması gerekir.
    • 20 kW güç modülü 25 kg (55 lbs) ağırlığındadır.
    • 50 kW güç modülü 38 kg (84 lbs) ağırlığındadır.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
    1. Güç modülünü yarıya kadar dışarı çekin. Bir kilitleme mekanizması, güç modülünün tamamen dışarı çekilmesini önler.
    2. Güç modülünün iki tarafındaki serbest bırakma butonuna basarak kilidi açın ve güç modülünü çıkarın.
    3. Boş güç modülü yuvasının önüne bir dolgu plakası (varsa) takın.
    4. Güç modüllerini yeniden takılana kadar güvenli bir şekilde saklayın.
      UYARI
      ekipman hasarı riski
      • Güç modüllerini -15 ila 40°C (5 ila 104°F) ortam sıcaklığında saklayın, % 10-80 yoğuşmasız nem.
      • Güç modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
      Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  7. Alt ön plakayı sökün.
  8. Giriş, bypass, çıkış, nötr ve DC için şeffaf kapaktaki deliklerden bir multimetre probu ile voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj olmadığını doğrulayın.
  9. Şeffaf kapağı çıkarın.
  10. Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış/DC barası üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj olmadığını doğrulayın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış/DC barası üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj olmadığını doğrulayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

    UPS'in Önden Görünümü

  11. Tüm güç kablolarını UPS’den ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Güç Kablolarını Bağlama veya NEMA İki Delikli Plakalar için Güç Kablolarını Bağlama.
  12. Üst kapağı çıkarın.
  13. UPS'in üstünden ve önünden sinyal kablolarını ayırın ve çıkarın. Modüler akü kabin(ler)i olan UPS sistemi için: Ayrıntılar içi bkz. Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama. Basitleştirilmiş 1+1 paralel UPS sistemi için: Ayrıntılar içi bkz. Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem Tercihi için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama.

    UPS'in Kablo Kanalları ile Arkadan Görünümü

  14. Bakım bypass'ı kabini ile UPS Sistem için: UPS ile bakım baypas kabini arasındaki ara bağlantı donanımını sökün. Ayrıntılar için bakım bypass kabiniyle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın. Yeniden takmak için tüm parçaları saklayın.
  15. Bitişik akü kabini ile UPS Sistem için: UPS ile bitişik akü kabini arasındaki ara bağlantı donanımını sökün. Ayrıntılar için bitişik pil kabiniyle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın. Yeniden takmak için tüm parçaları saklayın.
  16. Çıkarılan tüm plakaları ve kapakları dolaplara yeniden takın. Ayrıntılar içi bkz. Nihai Kurulum.
  17. Varsa, sismik ön ankraj braketlerini UPS’den çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın.

    UPS'in Önden Görünümü

  18. UPS, montaj kayma kiti GVSOPT027 üzerine kuruluysa, UPS'i oradan sökün. Ayrıntılar için kitle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
  19. UPS üzerindeki ön paneli tekrar takın:
    1. Ön panelin alt tarafındaki iki ucu UPS'e eğik bir açıda yerleştirin.
    2. Ön panel kayışını UPS'e tekrar bağlayın.
    3. Ön paneli kapatın ve iki kilitleme düğmesiyle kilitleyin.
  20. Tekerlekler zeminle tam temas edene kadar UPS’in ayaklarını kaldırın.
  21. Artık her bir UPS’i tekerlekler üzerinde zeminde yuvarlayarak ayrı ayrı hareket ettirebilirsiniz.
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    • UPS tekerlekleri yalnızca düz, pürüzsüz, sert ve yatay yüzeylerde taşıma içindir.
    • UPS tekerlekleri kısa mesafelerde (yani aynı bina içinde) taşıma için tasarlanmıştır.
    • Yavaş bir tempoda hareket edin ve zemin koşullarına ve UPS dengesine çok dikkat edin.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  22. Varsa, arka sismik ankraj braketini UPS'den çıkarın ve sismik ankrajları zeminden çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın. Ayrıntılar içi bkz. Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
  23. Uzun mesafelerde veya UPS tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda taşıma için:
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    Uzun mesafelerde veya UPS’in tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda nakliye için şunlardan emin olun:
    • nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli becerilere sahip olması ve yeterli eğitimi almış olması;
    • UPS’i güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullanmak;
    • uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı korumak.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Ulaşım gereksinimleri:

    • UPS'yi, minimum palet boyutlarına sahip uygun bir paletin ortasına dikey bir konumda monte edin: 680 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). Palet, UPS'in ağırlığına uygun olmalıdır (güç modülleri takılı değilken 180 kg (397 lbs) ).

    • UPS’i palete monte etmek için uygun sabitleme araçlarını kullanın.

    • Orijinal nakliye paleti, orijinal nakliye braketleri ile birlikte hasarsız durumda ise yeniden kullanılabilir.

    TEHLİKE
    DÜŞME tehlikesi
    • UPS, palet üzerine yerleştirildikten hemen sonra palete uygun şekilde sabitlenmelidir.
    • Sabitleme donanımı yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanacak kadar güçlü olmalıdır.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    UYARI
    Beklenmedik ekipman davranışı
    Çerçeveyi bükebileceği veya hasar verebileceği için UPS’i doğrudan çerçeve üzerinde bir forklift/paletli kamyon ile kaldırmayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  24. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • UPS'i hizmet dışı bırakın, VEYA
    • UPS'yi kurmak için yeni bir yere taşıyın.
  25. Sadece UPS'i yeni bir yere kurmak için: UPS'i yeni konuma kurmak için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma genel bakış için bkz Single Sistemler için Kurulum Prosedürü, Paralel Sistemler için Kurulum Prosedürü, Tekli Denizcilik Sistemleri için Kurulum Prosedürü veya Paralel Denizcilik Sistemleri için Kurulum Prosedürü. Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?