990-91318D-006

Ilustraciones

NOTA: Encontrará una serie completa de ilustraciones en el sitio web www.se.com.
NOTA: Estas ilustraciones son SOLO de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.

SAI de 20 kW con transformador de aislamiento (480 V de entrada y 400 V de salida)

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?