990-91111E-024

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) com redução da capacidade acima de 40 °C (104 °F).* -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas com baterias.
-25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) para sistemas sem baterias.
Umidade relativa 0-95% não-condensável 10-80% não-condensável
Elevação Desenvolvido para operação em 0–3.000 m (0–10.000 pés) de elevação.
Redução necessária de 1.000–3.000 m (3.300–10.000 pés):
Até 1.000 m (3.300 pés): 1.000
Até 1.500 m (5.000 pés): 0,975
Até 2.000 m (6.600 pés): 0,950
Até 2.500 m (8.300 pés): 0,925
Até 3.000 m (10.000 pés): 0,900
 
Ruído audível a um metro (três pés) da unidade 400 V: 60 dB com 70% de carga, 68 dB com 100% de carga
480 V: 57 dB com 70% de carga, 64 dB com 100% de carga
208 V: 60 dB com 70% de carga, 68 dB com 100% de carga
Classe de proteção IP21
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?