Instalación final
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga
eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las
baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
riesgo de daños en el equipo
No coloque las baterías en el sistema hasta que esté
listo para el encendido. El tiempo transcurrido desde la instalación
de las baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser
superior a 72 horas o 3 días.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Baje las patas niveladoras delantera y trasera del armario de baterías modulares con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario de baterías modulares esté nivelado.
- Solo para anclaje antisísmico:
- Instale el soporte de anclaje frontal del anclaje antisísmico en el armario de baterías modulares con los pernos M8 que se suministran.
- Monte el soporte de anclaje frontal del anclaje antisísmico en el armario de baterías modulares en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø18 mm.
- Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición de encendido (cerrado).
- Encaje los módulos de baterías en las ranuras. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba.
- Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías; a continuación, fije la manilla al estante con el tornillo que se suministra.
- Vuelva a colocar las placas y cubiertas indicadas.
- Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal de los módulos de baterías.
- Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.
- Vuelva a colocar el panel frontal.
- Inserte las dos lengüetas en la parte inferior del panel frontal en el armario de baterías modulares con un ángulo inclinado.
- Vuelva a conectar el puente del panel frontal al armario de baterías modulares.
- Cierre el panel frontal y bloquéelo con los dos pestillos de bloqueo.