最終設置
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーには、感電やショートの危険性があります。バッテリーを取り扱う際は、以下の注意に従う必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
機器損傷の危険
システムが通電可能な状態になってから、バッテリーをシステムに搭載してください。バッテリー搭載から72時間(3日間)以上経過する前に、UPSシステムの電源を入れる必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
|
- レンチを使用して、モジュール式バッテリーキャビネットの前面と背面の水平調節の脚部を床面に着くまで下げます。水平器を使用して、モジュール式バッテリーキャビネットが水平であることを確認します。
- 耐震固定の場合のみ
- 付属のM8ボルトを使用して、モジュール式バッテリーキャビネットに前面の耐震固定用金具のブラケットを取り付けます。
- モジュール式バッテリーキャビネットの前面の耐震固定用金具を床に固定します。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。前面固定用金具のブラケットの穴の直径はø18 mmです。
- バッテリーブレーカーBBを開(OFF)位置にします。
- バッテリーモジュールをスロットに押し込みます。ラックを下から順に埋めていきます。
- バッテリーモジュールハンドルを下げ、付属のネジを使用してハンドルをラックに固定します。
- 以下の図に示すようにプレートとカバーを再度取り付けます。
- バッテリーモジュールの前面にバッテリー端子を接続します。
- バッテリーカバーを再度取り付けます。
- 前面パネルを再度取り付けます。
- モジュール式バッテリーキャビネットの前面パネルの下部にある2つのタブを斜めの角度で挿入します。
- 前面パネルストラップをモジュール式バッテリーキャビネットに再度取り付けます。
- 前面パネルを閉じ、2つのロックつまみをロックします。