最終設置
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーには、感電やショートの危険性があります。バッテリーを取り扱う際は、以下の注意に従う必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
機器損傷の危険
システムが通電可能な状態になってから、バッテリーをシステムに搭載してください。バッテリー搭載から72時間(3日間)以上経過する前に、UPSシステムの電源を入れる必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
|
- 上部カバーを再度取り付けます。
- 上部カバーを傾けて、背面からUPSの上をスライドさせます。上部カバーの後部のタップを、UPS背面にあるスロットに取り付ける必要があります。
- 上部カバーを前面に押し下げます。
- ネジを再度取り付けます。
- UPSから背面搬送用金具を取り外します。
- 耐震固定の場合のみ
- 付属のM8ボルトを使用して、UPSに背面固定用金具を取り付けます。
- 背面固定金具のブラケットが背面固定用金具に接続されるようにUPSを押し込みます。
- レンチを使用して、UPSの前面と背面の水平調節の脚部を床面に着くまで下げます。水平器を使用してUPSが水平であることを確認します。
- 耐震固定以外の場合のみ:前面搬送用金具を床に取り付けます。UPSは上部が重いため、ボルトで床に固定しないと転倒する場合があります。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。前面搬送用金具の穴の直径はø9mmです。
- 耐震固定の場合のみ
- UPSから前面搬送用金具を取り外します。
- UPSに前面の耐震固定用金具を取り付けます。
- UPSの前面の耐震固定用金具を床に固定します。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。前面の耐震固定用金具の穴の直径はø18mmです。
- バッテリーブレーカーBBを開(OFF)位置にします。
- 追加のバッテリーモジュールがある場合、それをスロットに押し込みます。ラックを下から順に埋めていきます。
- 追加のバッテリーモジュールのバッテリーモジュールハンドルを下げ、付属のネジを使用してハンドルをラックに固定します。
- バッテリーモジュールの前面にバッテリー端子を接続します。
- 設置の準備で取り外したすべてのプレートとカバーを再度取り付けます。
- UPSに前面パネルを再度取り付けます。
- UPSの前面パネルの下部にある2つのタップを斜めの角度でUPSに挿入します。
- 前面パネルストラップをUPSに再度取り付けます。
- 前面パネルを閉じ、2つのロックつまみをロックします。