Dernières étapes d'installation
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge
électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez
les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
risques de dommages à l'équipement
Attendez que le système soit prêt à être
mis sous tension avant d'installer les batteries. Le laps de temps
séparant l'installation des batteries de la mise sous tension
du système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou
3 jours.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
- Réinstallez la plaque arrière sur le boîtier de câblage.
- Replacez le couvercle supérieur :
- Uniquement pour une fixation antisismique : Mettez l'ASI en place afin que le support d'ancrage se connecte à l'ancrage arrière.
- Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est à niveau.
- Uniquement pour une fixation antisismique : Fixez le support d'ancrage antisismique avant de l'ASI au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage avant est de ø18 mm.
- Placez le disjoncteur de batterie BB en position ouverte (OFF).
- Insérez des modules de batterie supplémentaires (le cas échéant) dans l'emplacement. Remplissez les étagères de bas en haut.
- Tournez la poignée du module de batterie sur les modules de batterie supplémentaires et fixez la poignée à l'étagère à l'aide de la vis fournie.
- Raccordez les modules de batterie à l'avant des modules de batterie.
- Réinstallez le panneau des batteries sur l'ASI.
- Retirez le panneau avant de l'ASI :