990-91111F-012

Raccordement des câbles d'alimentation avec des plaques percées NEMA 2

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Dans les systèmes à alimentation secteur simple où les câbles d'alimentation sont divisés en raison de la restriction de la section des câbles, utilisez les jeux de barres de bypass pour le deuxième jeu de câbles d'entrée. Il n'y a pas assez d'espace pour poser deux jeux de câbles d'entrée sur les jeux de barres d'entrée en raison de la présence du cavalier de jeu de barres à alimentation secteur simple.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode bypass dans un système parallèle :
  • Tous les câbles de bypass doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles de sortie doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles d'entrée doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI (uniquement requis dans les systèmes à alimentation secteur simple).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Uniquement pour les systèmes solidement mis à la terre 480 V (sans connexion de câble neutre) :
    1. Retirez l'équerre RFI. Mettez les deux vis de côté.
    2. Retirez la vis du côté gauche et mettez-la de côté.
    3. Installez l'équerre RFI du côté gauche avec les trois vis.

    Vue de face de l'ASI

  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Uniquement pour le système à alimentation secteur simple : Retirez le cavalier de jeu de barres L3 indiqué du côté gauche de l'ASI. Mettez de côté le cavalier de jeu de barres L3 pour une réinstallation ultérieure.
    • Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Retirez les trois cavaliers de jeu de barres à alimentation secteur simple indiqués du côté gauche de l'ASI.

    Vue de face de l'ASI

  3. Installez les plaques percées NEMA 2 et raccordez les câbles d'alimentation comme indiqué, dans l'ordre suivant :

    *Fourni en kit.

    Vue de face de l'ASI - Système à alimentation secteur simple

    Vue de face de l'ASI - Système à alimentation secteur double

    1. Connectez les câbles du conducteur de mise à la terre de l'équipement/PE.
    2. Raccordez les câbles N. Connecter le centre de la batterie (s'il est présent dans la solution de batterie).
    3. Raccordez les câbles CC+.
    4. Raccordez les câbles de sortie.
    5. Raccordez les câbles CC-.
    6. Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
    7. Raccordez les câbles d'entrée.
    NOTE: Assurez-vous de raccorder les câbles d'entrée aux jeux de barres d'entrée appropriés du côté gauche de l'ASI.
  4. Uniquement pour le système à alimentation secteur simple : Réinstallez le cavalier de jeu de barres L3 dans sa position d'origine avec deux écrous M8.

    Vue avant droite de l'ASI

Code QR pour cette page

Contenu utile ?