990-91261C-005

Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option)

  1. Montieren Sie die hinteren Anker am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen im hinteren Anker beträgt ø14 mm.
  2. Montieren Sie die hintere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben an der USV.

    Rückansicht der USV

  3. Montieren Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben an der USV.

    Vorderansicht der USV

    HINWEIS: Schieben Sie die USV noch nicht an ihren vorgesehenen Standort
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?