990-91261D-022

De seismische verankering installeren (optie)

  1. Monteer de achterste verankering aan de vloer. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer - de diameter van het gat in de achterste verankering is ø14 mm.
  2. Installeer de achterste verankeringsbeugel op de UPS met de meegeleverde M8-bouten.

    Achteraanzicht van de UPS

  3. Installeer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS met de meegeleverde M8-bouten.

    Vooraanzicht van de UPS

    OPMERKING: Duw de UPS nog niet op zijn plaats.
QR code for this page

Was dit nuttig?