990-91261F-031

Installera seismisk sats (option)

  1. Sätt fast det bakre fästet i golvet. Använd lämplig järnvara för golvtypen – håldiametern i det bakre fästet är ø14 mm.
  2. Montera den bakre skenan på UPS:en med de medföljande M8-bultarna.

    UPS:en bakifrån

  3. Montera den seismiska satsens främre skena på UPS:en med de medföljande M8-bultarna.

    UPS:en framifrån

    OBS: Tryck inte UPS-enheten i läge än.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?