990-91260E-004

Galaxy VSUPS med op til 2 interne batteristrengeInstallation

10 kW 208 V
10-20 kW 400 V
20 kW 480 V

De seneste opdateringer er tilgængelige på Schneider Electrics hjemmeside

4/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?