990-91263A-032

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับการติดตั้งแบบติดกัน

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ที่อยู่ติดกันซึ่งมีพิกัดสูงสุด 50 kW

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ที่อยู่ติดกันซึ่งมีพิกัดสูงกว่า 50 kW

  1. ปฏิบัติตามคู่มือของ UPS เพื่อเตรียมการติดตั้ง UPS
  2. การเตรียมการติดตั้ง
  3. ตัวเลือก: ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
  4. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  5. การเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเข้าไว้ด้วยกัน
  6. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  7. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  8. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  9. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?