990-91111K-018

並列船舶システムの設置手順

1+1簡易並列システム

並列システム

  1. IP22キットGVSOPT026をUPSに取り付けます。キットに付属している設置マニュアルに従ってください。
  2. UPSとモジュール式バッテリーキャビネット(ある場合)を設置スキッドキットGVSOPT027に取り付けます。キットに付属している設置マニュアルに従ってください。
  3. 設置の準備
  4. パワーモジュールの取り付け
  5. 耐震アンカーの取り付け(オプション)
  6. 電源ケーブルの接続
  7. 信号ケーブルの接続
  8. モジュール式バッテリーキャビネットからの信号ケーブルの接続
  9. スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続
  10. 次のいずれかを実行します。
    • 1+1簡易並列システムの場合1+1簡易並列システムのIMB信号線の接続
    • 並列システムの場合:並列システム内のすべてのUPSにおいて開の位置にある内部保守ブレーカーIMBにパドロックを取り付けます。
  11. PBUSケーブルの接続
  12. 外部通信ケーブルの接続
  13. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  14. 最終設置
設置済みのUPSの移動と撤去については、UPSの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?