990-91111F-012

Procédure d'installation des systèmes parallèles

Système 1+1 parallèle simplifié

Système parallèle

  1. Préparation à l'installation.
  2. Pour une ASI sans modules de puissance préinstallés : Installation du/des module(s) de puissance
  3. Installation de l'ancrage sismique (en option).
  4. Uniquement pour le système solidement mis à la terre TN-C/480 V (sans connexion neutre) : Préparer l'ASI pour le système solidement mis à la terre TN-C/480 V.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
  6. Raccordement des câbles de signal.
  7. Raccordement des câbles de signal d'une armoire batterie modulaire.
  8. Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des produits auxiliaires tiers.
  9. Effectuez l'une des actions suivantes :
  10. Raccordement des câbles de PBUS.
  11. Raccordement des câbles de communication externes.
  12. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  13. Dernières étapes d'installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?