990-91111J-037

单机 Marine 系统安装步骤

  1. 在 UPS 上安装 IP22 套件 GVSOPT026 - 遵照套件随附的安装手册操作。
  2. 将 UPS 和模块电池柜(如有)安装到船用版本组件 GVSOPT027 上 - 遵照套件随附的安装手册操作。
  3. 安装准备
  4. 安装功率模块
  5. 安装抗震固定支架(可选)
  6. 连接电源线
  7. 连接信号线
  8. 连接来自模块电池柜的信号线
  9. 从开关设备和第三方辅助产品连接信号线
  10. 连接外部通信线缆
  11. 在产品上添加翻译的安全标签
  12. 最终安装
有关安装完成后如何移动或拆除 UPS,请参阅拆除 UPS 或将其移至新位置
本页的QR代码

这有帮助吗?