990-91260B-024

Procedimento de instalação

Sistema singelo

Sistema paralelo

CUIDADO
Risco de tombamento
Remova os suportes de transporte do nobreak somente no momento de fixá-lo ao solo.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Instalar ancoragem sísmica (opcional).
  2. Preparação para instalação.
  3. Conectar os cabos de energia.
  4. Conectar os cabos de sinal.
  5. Conecte os cabos de sinal do mecanismo do interruptor e de produtos auxiliares de terceiros.
  6. Para sistema paralelo:
    1. Instale uma trava no disjuntor de manutenção interno (IMB), na posição aberta, em todos os nobreaks no sistema paralelo.
    2. Conexão dos cabos PBUS.
  7. Conectar os cabos de comunicação externos.
  8. Adicionar etiquetas de segurança traduzidas ao seu produto.
  9. Instalação final.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?