990-91260C-037

安装步骤

单机系统

并机系统

小心
倾斜危险
在需要将 UPS 固定到地面之前,请勿拆除 UPS 的运输架。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 安装抗震固定支架(可选)
  2. 安装准备
  3. 连接电源线
  4. 连接信号线
  5. 连接来自开关装置和第三方辅助产品的信号线
  6. 对于并机系统
    1. 在并机系统中的所有 UPS 的内部维修断路器 (IMB) 上安装一个挂锁,将其锁定在断开位置。
    2. 连接 PBUS 线缆
  7. 连接外部通信线缆
  8. 在产品上添加翻译的安全标签
  9. 最终安装
本页的QR代码

这有帮助吗?