990-91261D-011

Virtakaapeleiden kytkeminen viereisestä modulaarisesta akkukaapista

HUOMAUTUS: Laitteen maadoitusjohdin-/PE-kaapeli (0W49449), tasavirtakaapelit (0W49426) ja kaapeleiden kytkemiseen tarvittavat pultit ja mutterit toimitetaan modulaarisen akkukaapin mukana.
  1. Aseta akkukatkaisija (BB) auki- eli OFF-asentoon. Irrota akkuliitännät akkukaapin moduulien etuosasta.
  2. Irrota UPSin etulevy.

    UPS edestä

  3. Kytke laitteen maadoitusjohdin-/PE-kaapeli (0W49449) UPSin maa-/suojamaadoituskiskoon.
  4. Liitä tasavirtakaapelit (0W49426) tasavirtakiskoihin UPSissa.
  5. Vie laitteen maadoitusjohdin-/PE-kaapeli ja tasavirtakaapelit UPSin takaosasta eteen ja ylös modulaarisen akkukaapin 1 ja UPSin välisestä aukosta.

    UPS takaa

  6. Vie laitteen maadoitusjohdin-/PE-kaapeli ja tasavirtakaapelit modulaariseen akkukaappiin 1. Liitä kaapelit akkukaapissa.

    Vierekkäiset modulaarinen akkukaappi 1 ja UPS edestä

  7. Asenna etulevy takaisin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?