连接来自相邻模块电池柜的电源线缆
注: 设备接地导线、PE
线缆 (0W49449)、DC 线缆 (0W49426) 以及线缆连接所需的螺栓和螺母均随模块电池柜提供。
- 将电池断路器 BB 置于断开(关闭)位置,并将电池接线端子从模块电池柜中的电池模块正面断开连接。
- 拆下 UPS 的前盖板。
- 将设备接地导线/PE 线缆 (0W49449) 连接到 UPS 中的 G/PE 铜排。
- 将 DC 线缆 (0W49426) 连接至 UPS 中的 DC 铜排。
- 将设备接地导线/PE 线缆和 DC 线缆从 UPS 背面沿模块电池柜 1 与 UPS 之间的间隙向前上方布设。
- 将设备接地导线/PE 线缆和 DC 线缆布设到模块电池柜 1 中并连接好。
- 重新装回前盖板。