990-91263A-004

Sammenkobl modulært batteriskab 1 med den tilstødende UPS med interne batterier

  1. Skub modulært batteriskab 1 og UPS'en på plads.
  2. Monter de tre sammenkoblingsbeslag mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.
  3. Monter de tre sammenkoblingsskruer mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.
  4. Skub mellemrumsdækslet ned mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.

    Modulært batteriskab 1 og UPS'en

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?