990-5909C-006

Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  1. Vuelva a colocar la placa lateral superior izquierda y la placa transparente en el armario de derivación de mantenimiento.

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento

  2. Solo con un sistema con caja de conexión: vuelva a instalar la placa lateral inferior izquierda.
  3. Retire los soportes de transporte del armario de derivación de mantenimiento, si todavía no lo ha hecho para el anclaje sísmico.
  4. Quite los tres tornillos de interconexión del lateral izquierdo del armario de derivación de mantenimiento. Guárdelos para la interconexión.

    Vista frontal del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  5. Coloque el SAI cerca del armario de derivación de mantenimiento; deje un poco de espacio entre los armarios.
  6. Encaje el SAI contra el armario de derivación de mantenimiento. El soporte trasero del armario de derivación de mantenimiento debe conectarse al SAI.

    Vista trasera del armario de derivación de mantenimiento y el SAI

  7. Instale los tres tornillos de interconexión entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento, como se muestra.

    Vista frontal del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  8. Baje las patas niveladoras delantera y trasera del SAI y el armario de derivación de mantenimiento con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Utilice un nivel de burbuja para verificar que el SAI y el armario de derivación de mantenimiento estén nivelados.

    Vista frontal del SAI

    ATENCIÓN
    Riesgo de daño en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?