990-5909B-006

Peso y dimensiones de los armarios de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU80G 110 (242,51) 1485 (58,46) 318 (12,52) 850 (33,46)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?