990-5910E-024

Visão geral da interface do usuário

Display

Visão geral da tela de início

  1. Botão Início - toque aqui em qualquer tela para voltar para a tela de início

  2. Botão do menu principal - toque aqui para acessar os menus

  3. Botão do diagrama sinóptico - toque aqui para acessar o diagrama sinóptico

  4. Símbolo de status do alarme - toque aqui para acessar o log de alarmes ativos

Você pode tocar nos campos de saída ou bateria na tela inicial para ir diretamente para as páginas de medição detalhadas.

Menu principal


Toque no botão do menu principal na tela inicial para acessar os menus.

Diagrama sinóptico

O diagrama sinóptico se adaptará à configuração do seu sistema - os diagramas sinópticos mostrados aqui são apenas exemplos.

A linha de potência verde (cinza na ilustração) no diagrama sinóptico mostra o fluxo de energia através do sistema de nobreak. Os módulos ativos (inversor, retificador, bateria, chave de bypass estático, etc.) são destacados com um contorno verde e os módulos inativos são com um contorno preto. Os módulos com contorno vermelho estão inoperantes ou em condição de alarme.

Nos diagramas sinópticos para sistemas paralelos, toque no nobreak cinza para ver o diagrama sinóptico no nível de nobreak.

NOTA: O diagrama sinóptico mostra somente um disjuntor da bateria BB mesmo se mais disjuntores da bateria tiverem sido conectados e configurados para monitoramento. Se um ou mais disjuntores monitorados da bateria estiverem na posição fechada, o BB será exibido como fechado no diagrama sinóptico. Se todos os disjuntores monitorados da bateria estiverem na posição aberta, o BB será exibido como aberto no diagrama sinóptico.

Exemplo de um sistema de nobreak singelo - Alimentação dupla

Exemplo de Sistema paralelo 1+1 simplificado – Alimentação dupla

Exemplo de sistema paralelo - Alimentação dupla

Símbolo de status do alarme

O símbolo de status do alarme (cinza na ilustração) no canto superior direito do visor muda dependendo do status do alarme do sistema de nobreak.

Verde: Nenhum alarme presente no sistema de nobreak.
Azul: Alarme(s) informativo(s) presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o log de alarmes ativos.
Amarelo: Alarme(s) de aviso presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o log de alarmes ativos.
Vermelho: Alarme(s) crítico(s) presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o log de alarmes ativos.

Árvore do menu


Toque no botão do menu principal na tela inicial para acessar os menus.

  • Status

    • Entrada

    • Saída

    • Bypass

    • Bateria

    • Temperatura

    • Paralelo

  • Logs

  • Controle *

    • Modo de operação

    • Inversor

    • Carregador

    • Sequências guiadas

  • Configuração *

    • Nobreak

    • Saída

    • Bateria

    • Alta eficiência

    • Disjuntores

    • Contatos e relés

    • Rede

    • Modbus

    • Geral

    • Lembrete

    • Salvar/restaurar

    • Atualizar status

  • Manutenção

    • Sinal sonoro

    • LEDs de status

    • Lâmpada do disjuntor

    • Bateria *

    • Calib tempo auton *

    • Subst. de bateria *

    • Relatório do nobreak *

  • Sobre

  • Logout

  • Botão de bandeira — Consulte Definir o idioma da tela.

Alguns menus contêm mais submenus do que os descritos neste manual. Esses submenus estão acinzentados e são para uso somente da Schneider Electric para evitar impactos indesejados na carga. Outros itens de menu também podem ficar acinzentados se não forem relevantes para este sistema de nobreak específico.

Seção do controlador

NOTA: Remova o painel frontal para acessar a seção do controlador.

Vista frontal da Seção do controlador

  1. Botões ON/OFF do inversor

  2. Portas USB*

  3. Universal I/O*

  4. Porta Modbus*

  5. Porta USB Micro-B*

  6. Porta de rede*

  7. Botão de Reiniciar*

  8. LED de status da entrada*

  9. LED de status do inversor*

  10. LED de status da saída*

  11. LED de status do bypass*

  12. LED de status da bateria*

  13. Exibir fonte de alimentação

  14. Porta do Display

  15. Porta de serviço*

  16. Para uso futuro

  17. Para uso futuro

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

QR code for this page

Isto foi útil?