990-91260E-018

設置の準備

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーに、ケーブルや電線管用の穴をドリルやパンチで開けないでください。また、UPS装置の近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線し、Class 2/SELVケーブルはnon-Class 2/non-SELVケーブルとは個別に配線してください。
  1. 前面パネルを取り外します。
  2. 上部カバーを取り外します。
    1. ネジを取り外し、上部カバーの前面を上に傾けます。
    2. 上部カバーを後方にスライドさせて取り外します。上部カバーの後部のタップは、UPS背面にあるスロットから取り外す必要があります。
  3. バッテリーカバーを取り外します。バッテリーモジュールの前面からバッテリー端子を取り外します。
  4. 背面の配線口カバーと背面のブラシプレートをUPSから取り外します。これは信号線を配線するためです。

    UPSの背面図

  5. 次のいずれかを実行します。
    • 電線管を使用しない場合:ブラシプレートを元に戻します。
    • 電線管を使用する場合:配線口カバーに電線管用の穴を開け、配線口カバーを再度取り付けます。
  6. non-Class 2/non-SELVの信号線を左の背面ブラシプレート/配線口カバーから通して、UPSの内部に配線します。

    電線管なしのUPSの上面図

    電線管を使用したUPSの上面図

  7. Class 2/SELVの信号線を中央の背面ブラシプレート/配線口カバーから通して、UPSの内部に配線します。
  8. コントローラーボックスに接続されている外部の通信ケーブルを右の背面ブラシプレート/配線口カバーとケーブルチャネルに通して、UPSの前面に配線します。
  9. UPSの左の背面から配線口カバーを取り外します。

    UPSの背面図

  10. 配線口カバーに電源ケーブル/電線管用の穴を開けます。必要に応じて、電線管(付属していません)を取り付けます。
  11. 設置しやすいように右の背面プレートを取り外します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?