Подготовка к установке
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или вводные сальники при установленных
фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
- Снимите переднюю панель.
-
Снимите верхнюю крышку:
- Открутите винты и поднимите переднюю часть верхней крышки.
- Сдвиньте верхнюю крышку назад, чтобы снять ее. Выступы в задней части верхней крышки должны выйти из отверстий в задней части ИБП.
- Снимите крышку батареи. Отключите клеммы с передней части модулей батарей.
- Снимите задние фальш-панели и панели со щетками с ИБП. Они предназначены для прокладки сигнального кабеля.
-
Выполните одно из следующих действий:
- Для установки без вводных сальников: Установите панели со щетками на место.
- Для установки с вводными сальниками: Просверлите отверстие в фальш-панелях для вводных сальников, установите вводные сальники и поставьте фальш-панели на место.
- Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через левую заднюю панель со щетками /фальш-панель в ИБП.
- Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через среднюю заднюю панель со щетками / фальш-панель в ИБП.
- Проложите внешние коммуникационные кабели, которые подключаются к блоку контроллера, через правую заднюю панель со щетками /фальш-панель и через кабельный канал к передней части ИБП.
- Снимите левую фальш-панель с задней части ИБП.
- Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/изоляционных труб во фальш-панели. Установите изоляционные трубы (не входят в комплект), если применимо.
- Снимите правую заднюю панель для лучшего доступа.