990-91263A-031

Förbered modulärt batteriskåp 1 för signalkablar

  1. Ta bort genomförings- och de bakre borstplattorna från baksidan av modulärt batteriskåp 1.

    Vy av modulärt batteriskåp 1 bakifrån

  2. Gör något av följande:
    • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
    • För installation med kabelkanaler: Borra ett hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelkanaler och återmontera genomföringsplattorna.

    Vy av modulärt batteriskåp 1 utan kabelkanal bakifrån

    Vy av modulärt batteriskåp 1 med kabelkanal bakifrån

  3. Dra Class 2/SELV-signalkabeln genom den vänstra genomföringsplattan och in i modulärt batteriskåp 1.
  4. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkabeln genom den högra genomföringsplattan och in i modulärt batteriskåp 1.
QR code for this page

Var det här till hjälp?